This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SG3524:使用 SG3524进行交流发电机?

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: SG3524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715979/sg3524-use-sg3524-for-ac-generator

器件型号:SG3524

你(们)好  

对于以下规格、我们是否可以将 SG3524用于交流发电机?  

VIN 12VDC,输出电压12VAC,1A,60 Hz ?  

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Py

    我们的一位应用工程师正在研究它、并将与您联系。

    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PYTsai、您好!
    SG3524是一款通用 PWM 控制器、可用于直流/直流、交流/直流和直流/交流应用。
    很遗憾、我找不到符合您应用要求的参考设计。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们正在寻找以下电路。 它是否适合我们的应用? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PY Tsai、

    我认为您是要绘制一个类似于推挽式转换器的原理图。
    如果是、则可以使用推挽的方波输出生成12V 交流输出。
    如有必要、您可以在方波输出上添加 LC 滤波器、以添加滤波并创建正弦波。  
    这将为您提供低成本 的12V 交流输出。

    此致

    John