请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC2843A 尊敬的专家:
在数据表"引脚功能"中、RC 值存在一些限制。
"TI 建议使用470pF 至4.7nF 的电容值。 kΩ 还 kΩ 选择的时序电阻器值为5k Ω 至100k Ω。"
我是否可以知道该 RC 值为什么很重要? 如果我们的设计超出规格、会发生什么情况?
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
在数据表"引脚功能"中、RC 值存在一些限制。
"TI 建议使用470pF 至4.7nF 的电容值。 kΩ 还 kΩ 选择的时序电阻器值为5k Ω 至100k Ω。"
我是否可以知道该 RC 值为什么很重要? 如果我们的设计超出规格、会发生什么情况?
本