This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843A:RT/CT 值

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716438/uc2843a-rt-ct-value

器件型号:UC2843A

尊敬的专家:

在数据表"引脚功能"中、RC 值存在一些限制。

"TI 建议使用470pF 至4.7nF 的电容值。 kΩ 还 kΩ 选择的时序电阻器值为5k Ω 至100k Ω。"

我是否可以知道该 RC 值为什么很重要? 如果我们的设计超出规格、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    如果电容值较高、大于4.7nF、则内部放电开关可能会承受一些过流应力。 使用较高的电阻值可能会导致开关频率的变化更大、因为充电电流将变得非常小、任何进入控制器引脚的泄漏电流都会产生更大的影响。

    最好将 RC 组件值保持在数据表范围内、如果设计使用超出该范围的组件、则应用可能会看到振荡器频率的更多变化。

    此致

    Peter