This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478:通过乘法器和输入电压调节的300V 输出

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715807/lm3478-lm3478-300v-output-via-multiplier-and-input-voltage-conditioning

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM3481

我正在为以下问题而挣扎。 我需要从30-40V 向20mA 负载提供300V 电压。 我研究了不同的方法、300V 电压的直接需求似乎是定制的反激式变压器。 我正在尝试去除任何定制组件、因此我沉降了常规升压转换器。 问题在于、我无法在一个级获得300V 电压。 我的想法是使用其他用户所做的操作、将输出馈送到乘法器、获取乘法器输出的反馈(请参阅此处)。 以下是我尝试找到答案的问题:

  • 对于所述的电压和电流、这是可行的拓扑吗?
  • 纹波应非常低(理想情况下为几 mV)、不会比具有多个 RC 滤波级的线性 PSU 产生的纹波更差。 输入和输出端是否可以使用带有铁氧体磁珠的 CLC 滤波器获得这种低纹波? 我是否还必须在输出端放置 RC 滤波器?
  • 我能否通过二极管电桥和滤波电容为具有非稳压直流的 LM3478馈送电压? 或者、我是否必须对输入进行一些调节?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    实际上、我们有一个参考设计、仅使用 LM3481的不同器件即可从低电压源产生300V 电压。 您可以在以下链接中找到该信息:

    www.ti.com/.../PMP20212

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    感谢您的回答。 这是一个有趣的电路、虽然它具有非常低的电流输出(10uA)、而我需要至少20mA 的电流。 是否有任何 简单的方法可以增大输入电压范围和输出电流? 现在、它可以接受最大15V 电压、我的要求是30-40V (也可以接受25V-35V 电压)。

    我在 Workbench 中试用了 LM3481、它没有创建任何具有150V@40mA 和300V@20mA 输出(超出占空比限制)的设计。 对于 LM3478、它至少产生了一个150V@40mA 的电路。

    谢谢!

    Ilya