请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3478 主题中讨论的其他器件: LM3481
我正在为以下问题而挣扎。 我需要从30-40V 向20mA 负载提供300V 电压。 我研究了不同的方法、300V 电压的直接需求似乎是定制的反激式变压器。 我正在尝试去除任何定制组件、因此我沉降了常规升压转换器。 问题在于、我无法在一个级获得300V 电压。 我的想法是使用其他用户所做的操作、将输出馈送到乘法器、获取乘法器输出的反馈(请参阅此处)。 以下是我尝试找到答案的问题:
- 对于所述的电压和电流、这是可行的拓扑吗?
- 纹波应非常低(理想情况下为几 mV)、不会比具有多个 RC 滤波级的线性 PSU 产生的纹波更差。 输入和输出端是否可以使用带有铁氧体磁珠的 CLC 滤波器获得这种低纹波? 我是否还必须在输出端放置 RC 滤波器?
- 我能否通过二极管电桥和滤波电容为具有非稳压直流的 LM3478馈送电压? 或者、我是否必须对输入进行一些调节?
感谢您的帮助!