请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63000 主题中讨论的其他器件:TPS63001、
您好!
我有用于降压/升压操作的 TPS63000DRCR IC。 我在数据表中参考了原理图设计并构建了定制板。
输出电压为负。 这意味着、当我使用万用表端子检查输出时、它会提供0v 与 GND、而3.3V 与输入正电源。
我不知道为什么它的行为是这样的。 我已检查所有终端。 都是正确的、没有短路。
我需要帮助来解决这个问题。 请帮帮我
谢谢、