请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61046A 在 TLV61046A P13的数据表中、
"建议使用有效电容在0.47uF 至10uF 范围内的输出电容器。"
现在、为了实现稳定性、我在 IC 输出端子(Vout)附近使用了4.7uF MLCC。
此外、我希望在负载附近使用47uF 电解电容器。
(跟随波动负载。)
当使用这种大电容器时会发生什么情况。
因为数据表上的建议值小于10uF。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.