This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用大型(超过47uF)电解电容器进行输出时会发生什么情况?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715842/what-will-happen-when-using-large-over-47uf-electrolytic-capacitor-for-output

器件型号:TLV61046A

在 TLV61046A P13的数据表中、

"建议使用有效电容在0.47uF 至10uF 范围内的输出电容器。"

现在、为了实现稳定性、我在 IC 输出端子(Vout)附近使用了4.7uF MLCC。

此外、我希望在负载附近使用47uF 电解电容器。

(跟随波动负载。)

当使用这种大电容器时会发生什么情况。

因为数据表上的建议值小于10uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dai:

    输出电容过大可能会导致某些升压转换器出现启动问题。 该部分的专家将很快答复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    可以添加47uF 电解电容器。 您可以通过执行负载瞬态来检查稳定性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Jasper 和 Helen、 感谢您的回复。 我将尝试添加47uF EL CAP。