请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022-Q1 主题中讨论的其他器件:TIDA-01344、
尊敬的 TI:
我对反激式应用的 LM-5022-Q1有疑问。
我的设计规格:
VIN = 8-18V
Vout= 6个隔离式输出(每个输出- 12V/300mA)
总输出功率= 20W
Iout = 2A (来自所有六个隔离式输出的总电流)、我需要控制器中的 PSR。 我参考 了 TIDA-01344应用手册、其中它们使用 LM-5022Q1实现了 PSR。
因此、我想知道多个电源轨的输出电压调节、其精度以及 LM5022-Q1 反激式设计的输出数量限制。 请在这个问题上帮助我。
谢谢你。