This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022-Q1:LM5022问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01344, LM5022-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716217/lm5022-q1-lm5022-question

器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01344

尊敬的 TI:

我对反激式应用的 LM-5022-Q1有疑问。

我的设计规格:

VIN = 8-18V

Vout= 6个隔离式输出(每个输出- 12V/300mA)

总输出功率= 20W

Iout = 2A (来自所有六个隔离式输出的总电流)、我需要控制器中的 PSR。 我参考 了 TIDA-01344应用手册、其中它们使用 LM-5022Q1实现了 PSR。

因此、我想知道多个电源轨的输出电压调节、其精度以及 LM5022-Q1 反激式设计的输出数量限制。 请在这个问题上帮助我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaashyayp、

    感谢您考虑使用 LM5022-Q1。 在 PSR 配置中、除了初级侧稳压轨负载电平外、变压器耦合也起着作用。 如果泄漏较低、并且初级稳压轨以 CCM 模式运行、则次级电源轨上的交叉调节率应很容易达到5%至10%。 请注意、如果在无负载时电压上升幅度不会太大、您可能需要在每个交叉稳压轨上添加一个齐纳钳位。

    谢谢、
    Youhao