请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5022 主题中讨论的其他器件: PMP11047
你(们)好
我想实现这样的计划:
宽范围电源输入:关于 DC15V~48V;
输出:24V (高于0.6A)
我在 TI 进行了搜索、找到了一个设计
PMP11047 、但我无法方便地获取变压器、因此我想在此设计中获取一些有关变压器的器件。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.