This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:隔离式直流/直流解决方案

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, PMP11047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715947/lm5022-isolated-dc-dc-solution

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: PMP11047

你(们)好

我想实现这样的计划:

宽范围电源输入:关于 DC15V~48V;

输出:24V (高于0.6A)

我在 TI 进行了搜索、找到了一个设计  

PMP11047 、但我无法方便地获取变压器、因此我想在此设计中获取一些有关变压器的器件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户5771932

    感谢您考虑使用 LM5022和 PMP11047。 请联系 Wurth 获取变压器样片吗? 它们通常在几天内发货。

    谢谢、
    Youhao Xi