This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:有关如何计算输入与放大器;输出电容值的公式吗?

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715052/lp8860-q1-any-formula-about-that-how-to-calculate-input-output-capacitance-value

器件型号:LP8860-Q1

大家好、:

作为标题、客户希望知道如何计算输入和输出电容的最小值。

我们只能在下面找到有关输入和输出电容的说明、但客户需要一个可以在不同条件下进行计算的公式。

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

8.2.1.2.2输出电容器选择

建议为输出电容器使用额定电压为100V 的陶瓷电容器。 直流偏置效应可将有效电容降低高达80%、这是电容值选择的考虑因素。 μF、对于600mA 负载、电容必须为33 μ F。 另一种选择是使用具有低 ESR 的铝电解电容器和并联的陶瓷电容器。 μF mΩ、与 μF μ F (有效)陶瓷电容器并联的33m Ω(ESR < 500 μ F)就足够了。 如果 ESR 较低、则陶瓷电容器的电容可以减小。

μF 更高的开关频率(2.2MHz)和低于400mA 的升压输出电流、并联两个10 μ F 陶瓷电容器即可。

8.2.1.2.3输入电容器选择

建议为输入电容器使用额定电压为50V 的陶瓷电容器。 直流偏置效应可将有效电容降低高达80%、这是电容值选择的考虑因素。 μF、对于600mA 负载、电容必须为33 μ F。 另一种选择是使用具有低 ESR 的铝电解电容器和并联的陶瓷电容器。 μF mΩ、与 μF μ F (有效)陶瓷电容器并联的33m Ω(ESR < 500 μ F)就足够了。 如果 ESR 较低、则陶瓷电容器的电容可以减小。

μF 更高的开关频率(2.2MHz)和低于400mA 的升压输出电流、两个10 μ F 陶瓷电容器并联即可。

====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按照数据表说明选择输出电容。 没有可用于计算的公式、因为 LP8860使用内部补偿来实现环路稳定性。 输出电容值与环路稳定性相关、不能简单地进行计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xianghao:

    如果升压频率 = 2.2MHz 且 Iout = 600mA、需要多少个电容器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您在输出端测试三个10uF 电容器。 每个10uF 电容器的尺寸至少应为1210、因为有效电容值会随着直流偏置而大幅下降。

    谢谢、

    祥豪