This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:帮助提供 LLC 电感器的系数

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715942/ucc256303-help-provide-coefficients-for-llc-inductor

器件型号:UCC256303

对于或 UCC256303、系统参数如下:

输出电压 :55.5V ,输出电流:10A  输出电流:555W

VIN-nom:150V、 Vin-max:180V、  Vin-min:120V、   

LLC 频率为100kHz

您能否帮助为 LLC 电感器设计提供系数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aki:

    感谢您关注 UCC256303。 我建议使用 UCC25630x 设计计算器来确定您的功率级参数。 您可以在此页面底部找到计算器工具:www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!