请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92691 您好、TI、
如下图所示、B2B 拓扑具有相同的输入源。 所有电源轨的 Vin 电压为 VLED、7S + VABT、对吧?
B2B 拓扑适合此应用? 请帮助我们对其进行评论。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI、
如下图所示、B2B 拓扑具有相同的输入源。 所有电源轨的 Vin 电压为 VLED、7S + VABT、对吧?
B2B 拓扑适合此应用? 请帮助我们对其进行评论。
尊敬的 John:
让我尝试以这种方式解释问题、并希望 它能解答您的问题。 从方框图中可以看到3个不同的控制器、分别用于3个不同的 LED 负载、6个 LED 负载和7个 LED 负载。 方框图中每个节点的输出电压。 因此、对于5个 LED 灯串负载、输出电压 为 VBAT+(5x3V)、其中3V 是 一个 LED 的正向电压。 如果 VBAT 输入为10V、则5个 LED 的输出电压为25V、6个 LED 的输出电压为28V、7个 LED 的输出电压为31V。 请注意、系列 PFET 仅将输出电压 PWM 发送到 LED 上。
谢谢 Tuan