请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM4040 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
在设计项目时、我的设计基于之前的项目、该项目使用了3.3V 输入电压 Vs 和大小合适的分流电阻器 Rs。 遗憾 的是、我将与5V 输入相连、并在几分钟内超过器件的最大额定电流(根据数据表、该电流为15mA)。 但是、我只超过了1mA、所以我没有吸出任何魔术。
如果发生故障、精密分流器的预期行为是怎样的? 目前、我将在输出端和接地端获得4.3V 电压、这向我表明 LM4040正在做一些事情、尽管我没有获得所需的2.5V 电压