This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM4040:精密并联稳压器故障行为

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM4040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715896/tina-spice-lm4040-precision-shunt-regulator-failure-behavior

器件型号:LM4040
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

在设计项目时、我的设计基于之前的项目、该项目使用了3.3V 输入电压 Vs 和大小合适的分流电阻器 Rs。 遗憾 的是、我将与5V 输入相连、并在几分钟内超过器件的最大额定电流(根据数据表、该电流为15mA)。 但是、我只超过了1mA、所以我没有吸出任何魔术。

如果发生故障、精密分流器的预期行为是怎样的? 目前、我将在输出端和接地端获得4.3V 电压、这向我表明 LM4040正在做一些事情、尽管我没有获得所需的2.5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    一旦器件超出其最大指定电流、它将处于未知状态、我们无法保证任何运行模式。 如果您为器件加电并获得4.3V 电压、则 LM4040无法调节至所需的2.5伏。

    该器件无需产生任何烟雾即可显示其故障。 如您所见、输出电压错误表示器件由于超出其最大规格而损坏。

    希望这对您有所帮助、

    Ethan