请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27421EVM-G1A 插入电池(锂离子电池)时、我们已将20个中的检测电阻器中的5个电压熔断。 所连接的中的电流瞬态约为2.5A (与电池串联的1欧姆电阻器上的电流瞬态约为2.5V)。 瞬态完全符合您发布的规格。 有什么想法、为什么会发生这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
插入电池(锂离子电池)时、我们已将20个中的检测电阻器中的5个电压熔断。 所连接的中的电流瞬态约为2.5A (与电池串联的1欧姆电阻器上的电流瞬态约为2.5V)。 瞬态完全符合您发布的规格。 有什么想法、为什么会发生这种情况?