This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421EVM-G1A:BQ27421EVM

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715801/bq27421evm-g1a-bq27421evm

器件型号:BQ27421EVM-G1A

插入电池(锂离子电池)时、我们已将20个中的检测电阻器中的5个电压熔断。 所连接的中的电流瞬态约为2.5A (与电池串联的1欧姆电阻器上的电流瞬态约为2.5V)。 瞬态完全符合您发布的规格。  有什么想法、为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    我建议将您的电流保持在2A 以下。 长期 RMS 为2A。 因此、为了安全起见、我建议将您的电流保持在2A 以下
    谢谢
    Onyx