请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27761 您好!
您是否认为反馈分压器上可以使用正电压偏置而不是接地? 如 LM2689数据表中建议的那样。
如果内部结构确实如图7.2所示、我认为这是可行的。 我尝试与 TINA 确认、但未成功。
我的电路中有一个非常稳定的可编程 LDO、我可以将其用于此目的。 数字电位器是个难题、因为它们通常无法处理负5V 电压。
希望有人能帮忙。 此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.