Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP20001, LM431, UCC256301
主题中讨论的其他器件: PMP20001、 LM431、 UCC256301
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 UCC28740。
我对 PMP20001有疑问。
问题
从2通道输出反馈时、如何确定连接到 LM431A 的电阻器(R17、R21、R22、R31)的值?
最恰当的考虑。
Bob Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Bob:
感谢您向客户推广 TI 的解决方案。
如果您通过在12V 输出和5V 输出上叠加计算得出。
您将发现两个输出在 LM431的基准引脚上提供不同比例的输出。
12V=>0.35V、5V=>2.09V、总共2.44V。
通过结果、我们可以知道5V 将提供更大的部分来调节电路、这会导致5V 电压轨具有更稳定的输出(如下图所示、来自 TI 培训 PPT)。
因此、我建议您首先构建电路并微调电阻器值、以获得您可以接受的交叉调节结果。
E2E 问题、请准备好您可能对回答感兴趣的材料。
TI 培训材料、您可以浏览视频或下载 PPT。