This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740多反馈电阻器问题。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP20001, LM431, UCC256301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714623/ucc28740-ucc28740-multiple-feedback-resistor-question

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: PMP20001LM431UCC256301

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 UCC28740。
我对 PMP20001有疑问。


问题
从2通道输出反馈时、如何确定连接到 LM431A 的电阻器(R17、R21、R22、R31)的值?

www.ti.com/.../tidroy1.pdf


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您向客户推广 TI 的解决方案。

    如果您通过在12V 输出和5V 输出上叠加计算得出。

    您将发现两个输出在 LM431的基准引脚上提供不同比例的输出。

    12V=>0.35V、5V=>2.09V、总共2.44V。

    通过结果、我们可以知道5V 将提供更大的部分来调节电路、这会导致5V 电压轨具有更稳定的输出(如下图所示、来自 TI 培训 PPT)。

    因此、我建议您首先构建电路并微调电阻器值、以获得您可以接受的交叉调节结果。

    E2E 问题、请准备好您可能对回答感兴趣的材料。

    TI 培训材料、您可以浏览视频或下载 PPT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuan Wei Chen

    非常感谢您的回复。

    我可以添加一个问题吗?


    此方法是否可用于其他器件?

    例如、
    我可以将其与 LLC 控制器 UCC256301配合使用吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    通常、一个变压器上的这种多输出适用于低功耗设计。 如您所见、在我提供的图片中、输出调节效果不是很好。 如果采用更高功率的设计、情况会更糟。 LLC 适用于更高功率的单输出设计、而不是低功耗的多输出设计。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuan Wei Chen:

    非常感谢您的回复。
    我可以提出问题吗?

    是否可以使用 LLC 控制器控制12V、60V 多输出反馈控制?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您能否提供规格?
    VIN、IO 和 Vo、这将帮助我了解应用。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuan Wei Chen:

    非常感谢您的回复。
    规格条件如下。

    输入电压:140Vdc
    Vout1:12V
    Iout1:7A

    Vout2:60V
    Iout2:2A

    是否可以使用 LLC 控制器控制12V、60V 多输出反馈控制?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我将与 LLC 应用工程师再次核实、并尽快与您联系。

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    以前使用 UCC25630x 完成了多输出 LLC。 它应该很好、但取决于它们需要每个输出电压的严格调节程度。

    此致
    Kevin