This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 最佳配置

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS73201-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715319/best-configuration

主题中讨论的其他器件:TPS73201-EP

下午好!

我有一个客户端和我开发的第一个电路板、我使用了3个不同的电源:

24V 直流电源(继电器、线圈等);

5VDC 数字电源为 uC 等供电-最大功耗1.5A;

使用电池负载为 ADC 供电的5VDC 模拟-功耗最大为240mA。

该电路板具有24VDC、分别为5VDC 数字和5VDC 模拟、并具有光耦合器。

5VDC 数字和5VDC 模拟仅具有一个接地连接以避免噪声。

但我的客户不喜欢这种3个电源的设置、他只需要一个电源。

因此、我认为、为了保持5VDC (模拟和数字)与24VDC 之间的隔离、该设置为:

仍使用一个24VDC;

一个直流/直流隔离式转换器、用于5VDC 数字转换器和 LDO、以滤除直流/直流转换器的噪声。

一个直流/直流隔离式转换器、用于5VDC 模拟、具有 LDO、用于滤除直流/直流转换器的噪声。


我想知道我是否需要5V 数字电压的 LDO、或者我是否使用一个 L-C 低通滤波器来滤除开关直流/直流转换器产生的噪声、这是好的吗?

在模拟器件中、获得低直流纹波和良好结果的最佳设计是什么?

适合我的应用的最佳设计是什么?

谢谢

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里斯蒂安、

    问题通常是进入模拟电路的数字噪声。
    数字可能具有可能返回24VDC 的负载瞬变。
      因此、我建议在24VDC 和5Vdig 转换器之间使用输入滤波器。

    在5V 模拟上、输出上的 π 型滤波器可能会提供您所需的所有衰减。

    输入滤波器还有助于防止24VDC 噪声进入5V 模拟。
    可以预测详细信息、您的模拟电路可以处理多少噪声、并仍将信噪比保持在规格范围内?

    π 型滤波器可用于两个转换器的输入。
    以下是输入滤波器的应用手册:
       直流/直流电路输入滤波器的分析和设计

    5V 模拟输出上的 LDO 将极大地降低该电源轨上的噪声。

    此培训视频提供了有关为 ADC 设计低噪声电源的深入见解、这也适用于您的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、EdWalker、


    感谢您的回答、现在我继续我的设计、我选择了这款 LDO TPS73201-EP。
    我的问题是、如果我的输出直流/直流转换器为5V、而 LDO 中的此5V 输入、我需要将输出 LDO 降至4.8V、因为该 LDO 具有0.150mV 的最大压降、或者如果我的5V LDO 与5V 输入完美搭配?



    我接受有关具有低纹波和噪声的 ADC 的正确 LDO 的建议、我打算使用许多 ADC、最大电流为240mA、电压接近5V。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克里斯蒂安、

    为了使 LDO 抑制噪声、您需要在其线性区域中操作导通元件。
    在压降(饱和)或接近压降(饱和)时运行不会根据需要提供低噪声。

    LDO 规格的数据表条件为:

    在工作温度范围内(TA =–55°C 至+125°C)、VIN = VOUT (标称值)+ 0.5V (1)、IOUT = 10mA、VEN = 1.7V、和
    COUT = 0.1uF、除非另有说明。 典型值是在 TA = 25°C 时

    因此、对于5V 输入、您应将输出设置为4.5V、以满足 PSRR 和噪声规格。
    请参阅第9页、页面顶部:

    对于 TJ = 25°C、VIN = VOUT (标称值)+ 0.5V、IOUT = 10mA、VEN = 1.7V、COUT = 0.1mF 的所有电压版本、除非另有说明
    注意到。

    很高兴我们能为您的设计提供帮助。
    感谢您考虑使用 TI 产品。