下午好!
我有一个客户端和我开发的第一个电路板、我使用了3个不同的电源:
24V 直流电源(继电器、线圈等);
5VDC 数字电源为 uC 等供电-最大功耗1.5A;
使用电池负载为 ADC 供电的5VDC 模拟-功耗最大为240mA。
该电路板具有24VDC、分别为5VDC 数字和5VDC 模拟、并具有光耦合器。
5VDC 数字和5VDC 模拟仅具有一个接地连接以避免噪声。
但我的客户不喜欢这种3个电源的设置、他只需要一个电源。
因此、我认为、为了保持5VDC (模拟和数字)与24VDC 之间的隔离、该设置为:
仍使用一个24VDC;
一个直流/直流隔离式转换器、用于5VDC 数字转换器和 LDO、以滤除直流/直流转换器的噪声。
一个直流/直流隔离式转换器、用于5VDC 模拟、具有 LDO、用于滤除直流/直流转换器的噪声。
我想知道我是否需要5V 数字电压的 LDO、或者我是否使用一个 L-C 低通滤波器来滤除开关直流/直流转换器产生的噪声、这是好的吗?
在模拟器件中、获得低直流纹波和良好结果的最佳设计是什么?
适合我的应用的最佳设计是什么?
谢谢
克里斯蒂安