请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54116-Q1 您能否更详细地告诉我在输入电压为3.3V 的情况下如何将输出电压调整为1.35v?
电压基准和调节输出电压
电压基准系统通过调节输出在整个温度范围内产生±1%的精确电压基准
带隙电路的温度稳定性。 FB 电压调节为基准电压。 输出电压
通过输出节点与 FB 引脚之间的电阻分压器进行设置。 建议将分压电阻器与配合使用
容差为1%或更高。 kΩ 底部电阻器 RFBB 以10.0 μ F 开始、然后使用公式1进行计算
RFBT。 底部电阻器的 kΩ 建议电阻值为100k Ω。