This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54116-Q1:调节输出电压

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715826/tps54116-q1-adjusting-the-output-voltage

器件型号:TPS54116-Q1

您能否更详细地告诉我在输入电压为3.3V 的情况下如何将输出电压调整为1.35v?

电压基准和调节输出电压
电压基准系统通过调节输出在整个温度范围内产生±1%的精确电压基准

带隙电路的温度稳定性。 FB 电压调节为基准电压。 输出电压
通过输出节点与 FB 引脚之间的电阻分压器进行设置。 建议将分压电阻器与配合使用
容差为1%或更高。 kΩ 底部电阻器 RFBB 以10.0 μ F 开始、然后使用公式1进行计算
RFBT。 底部电阻器的 kΩ 建议电阻值为100k Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VREF (内部基准电压)为0.6V。  

    Rfbt 和 Rfbb 是图40中的顶部和底部电阻器。

    Vout=Vref*(Rfbt+Rfbb)/Rfbb。

    谢谢

    Qain