根据 CSD95490数据表、TAO 引脚需要旁路电容器、并且可驱动高达470pF 的电容。
但是、TPS53667EVM 具有1nF TAO 电容器和1nF TSEN 电容器。
这没问题吗? 建议值是多少? 如果您有建议的值范围、请告诉我。
此致、
Kohei Sasaki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
根据 CSD95490数据表、TAO 引脚需要旁路电容器、并且可驱动高达470pF 的电容。
但是、TPS53667EVM 具有1nF TAO 电容器和1nF TSEN 电容器。
这没问题吗? 建议值是多少? 如果您有建议的值范围、请告诉我。
此致、
Kohei Sasaki
您好、Kokei、
在多相 VR 稳压器中、CSD95490功率级的所有 TAO /故障引脚均可连接在一起并由控制器 TSEN 引脚进行监控。
在这种情况下,只会测量和监控最高功率级器件温度。 但是、根据设计中 CSD95490相位的数量、您必须在 TSEN 噪声滤波和精度与故障情况下的反应速度之间进行权衡。
例如、在6相 VR 应用中、470pF 正好放置在功率级引脚上、1nF 放置在控制器上、这是一个最佳折衷方案。 这为您提供了总计3.82nF 的电容、而 CSD95490在 TAO 引脚上具有1mA 的拉电流能力。
如果您的设计使用较少的相位数,则可以将470p 增加到1nF 以获得更好的噪声过滤。
但是、在故障条件下、CSD95490将使用150 Ω 上拉阻抗以3.3V 的电压拉 Tao 线路。 为了实现正确的故障响应、我们建议不要超过设计 的(150 Ω* 3.8nF)时间常数。
此致。
您好、Kohei、
感谢您的提问!
数据表中的470pF TAO 电容器适用于多相设计、因为一个功率级需要驱动 TAO 信号上的所有电容器(包括控制器 TSEN 引脚上的电容器和所有功率级上的 TAO 电容器)、因此 TAO 引脚的驱动能力远大于470pF。
此外、每个功率级不 需要本地 TAO 电容器(数据表中提到了这一点)、控制器 TSEN 引脚上的一个电容器就足够好了。
谢谢!