This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:CSD95490TAO 引脚电容值

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715496/csd95490q5mc-csd95490-tao-pin-capacitor-value

器件型号:CSD95490Q5MC

根据 CSD95490数据表、TAO 引脚需要旁路电容器、并且可驱动高达470pF 的电容。

但是、TPS53667EVM 具有1nF TAO 电容器和1nF TSEN 电容器。

这没问题吗? 建议值是多少? 如果您有建议的值范围、请告诉我。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kokei、

    在多相 VR 稳压器中、CSD95490功率级的所有 TAO /故障引脚均可连接在一起并由控制器 TSEN 引脚进行监控。

    在这种情况下,只会测量和监控最高功率级器件温度。 但是、根据设计中 CSD95490相位的数量、您必须在 TSEN 噪声滤波和精度与故障情况下的反应速度之间进行权衡。

    例如、在6相 VR 应用中、470pF 正好放置在功率级引脚上、1nF 放置在控制器上、这是一个最佳折衷方案。 这为您提供了总计3.82nF 的电容、而 CSD95490在 TAO 引脚上具有1mA 的拉电流能力。

    如果您的设计使用较少的相位数,则可以将470p 增加到1nF 以获得更好的噪声过滤。

    但是、在故障条件下、CSD95490将使用150 Ω 上拉阻抗以3.3V 的电压拉 Tao 线路。 为了实现正确的故障响应、我们建议不要超过设计 的(150 Ω* 3.8nF)时间常数。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kohei、

    感谢您的提问!

    数据表中的470pF TAO 电容器适用于多相设计、因为一个功率级需要驱动 TAO 信号上的所有电容器(包括控制器 TSEN 引脚上的电容器和所有功率级上的 TAO 电容器)、因此 TAO 引脚的驱动能力远大于470pF。  

    此外、每个功率级不 需要本地 TAO 电容器(数据表中提到了这一点)、控制器 TSEN 引脚上的一个电容器就足够好了。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我知道不需要 CSD95490 TAO 引脚旁路电容器、但可以放置旁路电容器。

    我认为每个 CSD95490 TAO 旁路电容器如果放置、最高可达1nF、而控制器侧 TSEN 旁路电容器为1nF。

    这没问题吗?

    此致、
    Kohei Sasaki