主题中讨论的其他器件: LMG1210
我正在搜索 与 LMG5200类似的氮化镓模块、该模块具有80V 电源和2MHz 开关频率、其中将包括 PWM 驱动输入的死区时间控制和延迟匹配。 [不带内部线圈的模块] 与 LMG1210的属性类似?
该应用是通过滤波器/匹配网络对正弦波进行1.00MHz 驱动的应用
是否有任何建议、提议或打算在不久的将来引入此类模块? EVM?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在搜索 与 LMG5200类似的氮化镓模块、该模块具有80V 电源和2MHz 开关频率、其中将包括 PWM 驱动输入的死区时间控制和延迟匹配。 [不带内部线圈的模块] 与 LMG1210的属性类似?
该应用是通过滤波器/匹配网络对正弦波进行1.00MHz 驱动的应用
是否有任何建议、提议或打算在不久的将来引入此类模块? EVM?
你好,利兴
感谢您提供有关试用 LMG1210 +X2 GaN FET 或 LMG5200的建议。
我使用 Tina 瞬态模型仿真了 X3类型的电路 LMG1210、LMG5200和 CSD97395。
我发现、所需 输出的最小电源为36VDC 和3-5 amper 峰值驱动、用于驱动应用中的1.00MHz 正弦波负载。
为了调节输出电平、我们需要使用 宽范围转换 器[8-36VDC]或多相 PWM 控制 器来控制电源 Vcc、从而生成可变功率、相位阵列电源驱动器。
驱动器模块的选择非常广泛、找到最优的非昂贵解决方案令人沮丧。 为每个解决方案选择 EVM 也是如此。