This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200 LMG1210

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715077/lmg5200-lmg5200-lmg1210

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: LMG1210

我正在搜索 与 LMG5200类似的氮化镓模块、该模块具有80V 电源和2MHz 开关频率、其中将包括 PWM 驱动输入的死区时间控制和延迟匹配。 [不带内部线圈的模块]  与 LMG1210的属性类似?

该应用是通过滤波器/匹配网络对正弦波进行1.00MHz 驱动的应用

是否有任何建议、提议或打算在不久的将来引入此类模块?   EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avner、

    感谢您的查询。 遗憾的是、目前 LMG5200是我们仅有的80V 电平功率级。 如果您真的想进行死区时间控制、我建议您将 LMG1210与 EPC GaN FET 配对使用。 LMG1210针对 GaN FET 的布局进行了优化、因此它还可以为您提供极低的寄生效应和小巧的外形。 希望这对您有所帮助!

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,利兴

    感谢您提供有关试用 LMG1210 +X2 GaN FET 或 LMG5200的建议。

    我使用 Tina 瞬态模型仿真了 X3类型的电路 LMG1210、LMG5200和 CSD97395。  

    我发现、所需 输出的最小电源为36VDC 和3-5 amper 峰值驱动、用于驱动应用中的1.00MHz 正弦波负载。

    为了调节输出电平、我们需要使用 宽范围转换 器[8-36VDC]或多相 PWM 控制 器来控制电源 Vcc、从而生成可变功率、相位阵列电源驱动器。

    驱动器模块的选择非常广泛、找到最优的非昂贵解决方案令人沮丧。 为每个解决方案选择 EVM 也是如此。