This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65130:用于运算放大器电源的 TPS65133或 TPS65130

Guru**** 2379710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133, TPS65130
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715146/tps65130-tps65133-or-tps65130-for-operational-amplifier-supplies

器件型号:TPS65130
主题中讨论的其他器件:TPS65133

您好!

我正在从事一个 HiFi 音频项目、并考虑使用 TI 的 TPS65130或 TPS65133作为 运算放大器电源。 根据数据表、TPS65133似乎更合适、但输出电压仅固定在+/- 5Vdc。  虽然 TPS65130可以提供更高的输出电压、但我担心其纹波和噪声。 如果您能让我知道 TPS65130是否也适合 运算放大器电源、请不胜感激。 如果使用超低噪声 LDO 连接到 TPS65130的输出,是否有助于减少纹波和噪声?

谢谢。

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    我已就此问题与我们的专家联系。 请于2018年6月8日之前回复。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    我建议首先找出运算放大器输入端的最大可接受噪声、并根据最差的 PSRR 数计算最大允许的电源纹波。 在现实生活中、电路板布局会增加噪声、因此您需要相同的裕度来增加电路板噪声。 基于此、您可以了解需要 LDO 时要使用的直流/直流转换器。 LDO 将降低电源噪声、但总体效率将是最差的。 布局很重要、如果电路板走线与运算放大器电源引脚没有耦合噪声、LDO 将降低噪声。

    此致、
    Costin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    明白了。 感谢您 的宝贵建议。

    此致、

    Felix