请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65130 主题中讨论的其他器件:TPS65133、
您好!
我正在从事一个 HiFi 音频项目、并考虑使用 TI 的 TPS65130或 TPS65133作为 运算放大器电源。 根据数据表、TPS65133似乎更合适、但输出电压仅固定在+/- 5Vdc。 虽然 TPS65130可以提供更高的输出电压、但我担心其纹波和噪声。 如果您能让我知道 TPS65130是否也适合 运算放大器电源、请不胜感激。 如果使用超低噪声 LDO 连接到 TPS65130的输出,是否有助于减少纹波和噪声?
谢谢。
Felix