请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM10524 您好!
对于 LM10524、我能否仅为所有 VIN 和 VIN_IO 引脚提供5V 电压? 因为我使用5V PIC 来控制 SPI 接口。 我不希望它破坏 PMIC。
数据表显示此详细信息时并不清晰。
谢谢、
Mahesh Gv
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.