This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10524:5V 用作 SPI 接口的 VIN_IO

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715580/lm10524-5v-as-vin_io-for-spi-interface

器件型号:LM10524

您好!

对于 LM10524、我能否仅为所有 VIN 和 VIN_IO 引脚提供5V 电压? 因为我使用5V PIC 来控制 SPI 接口。 我不希望它破坏 PMIC。

数据表显示此详细信息时并不清晰。

谢谢、

Mahesh Gv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahesh 您好!

    VINxx 引脚最高支持5.5V 电压、VIN_IO 最高可达 VIN。 因此、我看不到向所有输入引脚提供5V 电压的任何问题。 SPI 引脚可支持高达 VIN 的电压、因此这也是可以的。

    此致、
    Karl