您好!
我目前正在构建一个微控制器电路、该电路使用 TPS70950来提供处理器所需的5V 电压。 我阅读了规格表、但仍 有关于输入电容器的问题。 规格说明无需输入电容器、但建议使用安装在稳压器旁边的0.1至2uF 电容器。
我构建的电路使用插入到墙壁上的电源模块。 我通常使用一个二极管来实现极性保护、例如一个470uF 电容器、有时还使用一个0.1uF 单片并联、安装在板上的输入电源连接器旁边、以滤除任何噪声或纹波。 从那里、我计划利用一些输入电压为 TPS70950和微控制器供电。
我的问题是、如何根据 TPS70950的输入电容要求协调全局输入电容器? 这两组电容器是分开的、不同的、还是需要用一个额外的二极管隔开? 我不知道如何解决这个问题。
如果有任何人对此有经验、我希望得到一些指导。
谢谢、
Dave