This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:在尝试增大三相双电平逆变器的直流链路电压时面临高侧 PWM 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715352/ucc27714-facing-problem-with-high-side-pwm-while-trying-to-increase-the-dc-link-voltage-of-three-phase-two-level-inverter

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: TIDM-HV-1PH-DCAC

尊敬的先生/女士:

我正在尝试设计一个三相逆变器、该逆变器能够产生400V 或440V、10A、50Hz 的三相线路电压、适合印度原产地的驱动和电网连接应用。 因此、我将三个 ISO752xC 双通道数字隔离器用于三个桥臂、并将用于 PWM 的 UCC27714驱动器用于驱动 IGBT。 目前、我在我的设计应用中使用六个"IKW40N120T2 Infineon" IGBT 开关。 最初、我在获得高侧 PWM 时遇到了问题、因为我在不连接 PCB 上的开关的情况下测试了来自驱动器输出的 PWM 脉冲、后来通过在电路板上的适当位置连接开关来实现三相逆变器来解决。  

当前状态是 VDD 大于建议的最大值10V、LI 和 HI 驱动器输入信号从0V 切换到大于2.7V、 高侧偏置、HB 至 HS 引脚电压大于建议的最大值10V、 使能引脚大于2.7V、连接到 UCC27714 HS 引脚的功率 MOSFET 开关节点将转换为接地、以允许 HB 至 HS 电容器为高侧驱动器偏置充电。

我使用的是 arudino 板、通过隔离器和驱动器生成所需的 PWM 脉冲逆变器。 我将为来自 arudino 电路板的隔离器提供5V VCC (Arduino Uno R3 ATmega328P ATMEGA16U2、与 USB 电缆兼容)、并通过多通道可编程直流电源盒为驱动器提供所需的15V VDD。 还需要来自同一多通道可编程直流电源盒的直流链路电压。

现在问题是的

如果我没有将直流链路(逆变器的输入侧(DC/AC))探针连接到逆变器、那么高侧的 PWM 会失真、看起来像具有特定周期性频率的尖峰。 如果我现在将 DC-link (逆变器的输入电源)的电线/探针连接到直流电源、但施加的电压为0V、则我的 PWM 会根据需要具有所需频率和振幅的脉动。 [注意:逆变器侧无任何负载]

2.如果我尝试从其他一些电源(而不是 多通道可编程直流电源)施加直流电源、请使用实验室制作的三相二极管桥式整流器在应用45V 电压后、我的 IGBT 开关突然被驱动器吹扫。 [注意:逆变器侧无任何负载]

3.现在,当我再次尝试 从多通道可编程直流电源盒为逆变器提供直流链路电源时,我们还将该电源盒用于通过多通道可能性为驱动器提供驱动器,在逆变器输出端连接了90欧姆/5A 的电阻负载,同时降低电阻以增大 负载电流能够保持高侧 PWM、但如果我只是简单地将直流链路电压从0缓慢施加到10V、则不会对高侧 PWM 产生失真、高于逆变器直流输入电源的10V。我的高侧 PWM 像尖峰一样失真 振幅为13V (周期性)  

现在、建议我选择哪些元素或如何处理这些元素

我的要求是

的并网逆变器

直流链路电压:400V 至680V (需要提供给逆变器输入)

开关频率: 2kHz - 10kHz

逆变器的交流输出:400或440V 线路电压(印度标准)和10A

如果有任何修改建议、或者建议我如何处理这些元素

谢谢和问候/-

M. Satyanarayana

研究学者

IIT RPR

印度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Satyanarayana 先生、

    欢迎使用 e2e、感谢您关注我们的产品!

    了解系统发生的情况有点复杂。 对于您的第一个要点、需要记住的是接地。 如果没有线路连接、您可能没有接地?

    对于第二个要点、请检查以确保输入线路在规格范围内、并且 IGBT 桥的输入端没有超过额定值的电压尖峰。

    对于第三个要点、请检查栅极驱动自举电压以确保其处于规格范围内。 确保它不会在周期内下降。

    我们有一个并网逆变器参考设计。 我认为、您可以通过学习来更好地了解您在这种设计中需要进行的挑战和权衡。 它是 TIDM-HV-1PH-DCAC

    如果这些建议不能帮助您解决系统问题、请告诉我。