Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, TIDM-HV-1PH-DCAC
主题中讨论的其他器件: TIDM-HV-1PH-DCAC
尊敬的先生/女士:
我正在尝试设计一个三相逆变器、该逆变器能够产生400V 或440V、10A、50Hz 的三相线路电压、适合印度原产地的驱动和电网连接应用。 因此、我将三个 ISO752xC 双通道数字隔离器用于三个桥臂、并将用于 PWM 的 UCC27714驱动器用于驱动 IGBT。 目前、我在我的设计应用中使用六个"IKW40N120T2 Infineon" IGBT 开关。 最初、我在获得高侧 PWM 时遇到了问题、因为我在不连接 PCB 上的开关的情况下测试了来自驱动器输出的 PWM 脉冲、后来通过在电路板上的适当位置连接开关来实现三相逆变器来解决。
当前状态是 VDD 大于建议的最大值10V、LI 和 HI 驱动器输入信号从0V 切换到大于2.7V、 高侧偏置、HB 至 HS 引脚电压大于建议的最大值10V、 使能引脚大于2.7V、连接到 UCC27714 HS 引脚的功率 MOSFET 开关节点将转换为接地、以允许 HB 至 HS 电容器为高侧驱动器偏置充电。
我使用的是 arudino 板、通过隔离器和驱动器生成所需的 PWM 脉冲逆变器。 我将为来自 arudino 电路板的隔离器提供5V VCC (Arduino Uno R3 ATmega328P ATMEGA16U2、与 USB 电缆兼容)、并通过多通道可编程直流电源盒为驱动器提供所需的15V VDD。 还需要来自同一多通道可编程直流电源盒的直流链路电压。
现在问题是的
如果我没有将直流链路(逆变器的输入侧(DC/AC))探针连接到逆变器、那么高侧的 PWM 会失真、看起来像具有特定周期性频率的尖峰。 如果我现在将 DC-link (逆变器的输入电源)的电线/探针连接到直流电源、但施加的电压为0V、则我的 PWM 会根据需要具有所需频率和振幅的脉动。 [注意:逆变器侧无任何负载]
2.如果我尝试从其他一些电源(而不是 多通道可编程直流电源)施加直流电源、请使用实验室制作的三相二极管桥式整流器在应用45V 电压后、我的 IGBT 开关突然被驱动器吹扫。 [注意:逆变器侧无任何负载]
3.现在,当我再次尝试 从多通道可编程直流电源盒为逆变器提供直流链路电源时,我们还将该电源盒用于通过多通道可能性为驱动器提供驱动器,在逆变器输出端连接了90欧姆/5A 的电阻负载,同时降低电阻以增大 负载电流能够保持高侧 PWM、但如果我只是简单地将直流链路电压从0缓慢施加到10V、则不会对高侧 PWM 产生失真、高于逆变器直流输入电源的10V。我的高侧 PWM 像尖峰一样失真 振幅为13V (周期性)
现在、建议我选择哪些元素或如何处理这些元素
我的要求是
的并网逆变器
直流链路电压:400V 至680V (需要提供给逆变器输入)
开关频率: 2kHz - 10kHz
逆变器的交流输出:400或440V 线路电压(印度标准)和10A
如果有任何修改建议、或者建议我如何处理这些元素
谢谢和问候/-
M. Satyanarayana
研究学者
IIT RPR
印度