请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65235 尊敬的专家:
我发现浪涌电流会在负载启动期间导致 TPS65235关断。 并将导致 TPS65235反复重试以重新启动。
我的当前解决方案是设置更高的 OCP 阈值。
下面我有一些想法、但如果您对此问题有任何想法、请给我您的评论。
1.尝试将打嗝开/关时间更改为4ms/128ms
我们可以更改 TPS65235的软启动时序吗?
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果您具有高输出电容、则可能会发生此问题... 要解决此问题、
1.您可以通过写入控制寄存器2的位6将断续时间设置为8ms/256ms。
2.是的、更改软启动时序是另一种解决方案。 您可以参考此应用手册。 http://www.ti.com/lit/an/slva708/slva708.pdf
此致、
Sam