请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51501-Q1 尊敬的团队:
我们希望在输入电压高于目标阈值时使用 LM5150状态引脚来控制旁路 FET。
但是、在数据表7.3.10中、建议将 STATUS 引脚的上拉电阻器使用5k Ω 至100k Ω。
这将消耗几十到几百 uA 的电流。
问题:
- 是否可以使用更大的电阻器上拉电阻器来降低旁路期间的功耗?
- 如果我们添加大型上拉电阻器、如何使该旁路 FET 更快地关断?
谢谢
Joey