This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51501-Q1:LM5150具有超低功耗的快速关断旁路 FET

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714626/lm51501-q1-lm5150-fast-turn-off-bypass-fet-with-lowest-power-consumption

器件型号:LM51501-Q1

尊敬的团队:

 

我们希望在输入电压高于目标阈值时使用 LM5150状态引脚来控制旁路 FET。

但是、在数据表7.3.10中、建议将 STATUS 引脚的上拉电阻器使用5k Ω 至100k Ω。

这将消耗几十到几百 uA 的电流。

 

问题:

  1. 是否可以使用更大的电阻器上拉电阻器来降低旁路期间的功耗?
  2. 如果我们添加大型上拉电阻器、如何使该旁路 FET 更快地关断?

 

谢谢

Joey