This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在没有 BQSTUDIO 的情况下对器件进行编程和配置

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ24725A, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714932/bq40z50-r2-program-and-configures-the-device-without-bqstudio

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ24725ABQSTUDIOEV2400

大家好、我一直在读到有关 TI 电池充电和管理 IC 的信息、到目前为止还不是很清楚。

目前、我认为、自然发展的道路是购买开发板:

  • 一个用于电池管理器 IC、在本例中为 BQ40Z50
  • 一个用于电池充电器、到目前为止、我相信 BQ24725A 可以满足您的需求
  • 以及 SMBus-USB 转换器

但是、这会花费太多的成本、并会增加一个额外的步骤来达成最终解决方案。 实际上、我正在考虑投影自己的电路板、使用这两个 IC 和一个设计的升压器、并单独尝试每个电路。  

问题是、我不确定是否可以(也不可行)在没有 BQstudio 的情况下配置两个 BQ?

有可能吗?

感谢大家、  

此致、Felipe。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felipe、

    在生产时、无需 bqStudio 对器件进行编程。

    建议使用 bqStudio 和 EV2400来创建初始黄金映像。 创建黄金映像后、bqStudio 允许导出使用您选择的外部 MCU 或编程器对器件进行编程所需的 I2C 或 SMBus 命令。

    EV2400也可用于在您自己的电路板上配置器件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Bryan,感谢你的回答,我有一个最后的问题:
    我是否必须使用 EV2400才能从 bqStudio 中获益?

    此致、Felipe。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felipe、
    遗憾的是、bqStudio 确实需要 EV2400才能正常工作。
    此致、
    Swami