请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ24725A、 BQSTUDIO、 EV2400
大家好、我一直在读到有关 TI 电池充电和管理 IC 的信息、到目前为止还不是很清楚。
目前、我认为、自然发展的道路是购买开发板:
- 一个用于电池管理器 IC、在本例中为 BQ40Z50
- 一个用于电池充电器、到目前为止、我相信 BQ24725A 可以满足您的需求
- 以及 SMBus-USB 转换器
但是、这会花费太多的成本、并会增加一个额外的步骤来达成最终解决方案。 实际上、我正在考虑投影自己的电路板、使用这两个 IC 和一个设计的升压器、并单独尝试每个电路。
问题是、我不确定是否可以(也不可行)在没有 BQstudio 的情况下配置两个 BQ?
有可能吗?
感谢大家、
此致、Felipe。