This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:突破频率限制

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715150/lmg5200-pushing-frequency-limit

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件: LMG1210

大家好、

我想知道是否可以将此 IC 用于13.56MHz (NFC)应用、例如在此频率下驱动谐振电路。

数据表指出、它"能够在高达10MHz 的频率下驱动 GaN FET "、必须考虑耗散的功率。 但逻辑似乎被配置为捕获高达100MHz (10ns)的信号。 10MHz 是此 IC 的硬性限制(可能受上升和下降时序或耗散功率的限制)还是可以将该限制推至13.56MHz (牺牲最大电流/功率容量)?

此致、

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、

    感谢您的提问。 LMG5200可以在您提到的频率下工作、并具有足够的冷却能力。 采用10MHz 的原因主要在于散热问题。 另一种解决方案是具有外部 FET 的 LMG1210、因为它可能会降低接地电容或等效输出电容的开关节点、目的是帮助您降低循环电流以实现软开关。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、此致、