请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMG5200 主题中讨论的其他器件: LMG1210
大家好、
我想知道是否可以将此 IC 用于13.56MHz (NFC)应用、例如在此频率下驱动谐振电路。
数据表指出、它"能够在高达10MHz 的频率下驱动 GaN FET "、必须考虑耗散的功率。 但逻辑似乎被配置为捕获高达100MHz (10ns)的信号。 10MHz 是此 IC 的硬性限制(可能受上升和下降时序或耗散功率的限制)还是可以将该限制推至13.56MHz (牺牲最大电流/功率容量)?
此致、
Christian