This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5114:尺寸

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714555/lm5114-footprint

器件型号:LM5114

尊敬的先生:

客户正在使用 LM5114BMF/NOPB。

他们希望了解 SOT-23 (6)封装。

LM5114数据表仅提供 WSON (6)的封装。

SOT-23 (6)只有封装外形图、数据表中没有 SOT-23 (6)的外形图。

SOT-23 (6)的封装尺寸是否与 WSON (6)相同?

您是否会帮助为 SOT-23 (6)提供封装?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 CK:

    感谢您询问 LM5114、

    您可以在数据表的第24页找到 SOT23的封装图。

    您是否需要阅读帮助?
    您是否担心2.9x1.6mm 封装?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    在数据表的第24页上、客户意味着它是封装轮廓图、而不是尺寸。
    他们希望获得与第25页上的 WSON (6)类似的封装尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    感谢您的告知。 CAD .bxl 文件应包含3D 图形信息、以便您查看和测量占用空间。

    您可以在此处找到适用于所有 LM5114器件的 CAD 文件:

    希望这对您有所帮助! 如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复。

    是的、我已经下载了.bxl 文件。

    但我们使用了 Cadance 或 Allegro、无法打开它。

    如何打开.bxl 文件?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CK:

    您能否尝试并查看 Ultra Librarian 是否正常工作? 它应该是免费的。 ( )

    谢谢、