请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5114 尊敬的先生:
客户正在使用 LM5114BMF/NOPB。
他们希望了解 SOT-23 (6)封装。
LM5114数据表仅提供 WSON (6)的封装。
SOT-23 (6)只有封装外形图、数据表中没有 SOT-23 (6)的外形图。
SOT-23 (6)的封装尺寸是否与 WSON (6)相同?
您是否会帮助为 SOT-23 (6)提供封装?
非常感谢。