This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCD3138:Fusion Power Designer 离线模式问题[FB-LLC]

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714787/webench-tools-ucd3138-fusion-power-designer-offline-mode-problem-fb-llc

器件型号:UCD3138

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当我使用电源设计器离线模式进行全桥 LLC 环路补偿仿真时、我发现我无法理解某些参数。  

如果 IO 和 RO 是输出电流和输出负载,那么它们是否没有与 Vout ( Vout= IO*RO)的直接连接?

此外、以蓝色标记的其他参数也不会出现在原理图上。  

最棒的

Marc。 F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅此帖子的回复:
    e2e.ti.com/.../2433071
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amiel:

    感谢您的回答、这澄清了部分内容。 我仍然找不到 Vout、R0和 IO 之间的关系、也许我不理解这些参数、因为它们没有出现在原理图(IO 和 R0)上。 不应该  满足这个(Vout= IO*RO)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    建模的负载有2种类型。 恒定电流 IO 和恒定电阻 R0。 这是否有帮助?

    Amiel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果我只想使用恒定电流、我想我必须将 R0设置为非常高的电平。 现在我明白了、谢谢。

    Marc
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您回答正确! 对这种混乱表示歉意。 在未来的版本中、我们计划改进 GUI 中的原理图。