请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 工具/软件:WEBENCH设计工具
当我使用电源设计器离线模式进行全桥 LLC 环路补偿仿真时、我发现我无法理解某些参数。
如果 IO 和 RO 是输出电流和输出负载,那么它们是否没有与 Vout ( Vout= IO*RO)的直接连接?
此外、以蓝色标记的其他参数也不会出现在原理图上。
最棒的
Marc。 F
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
当我使用电源设计器离线模式进行全桥 LLC 环路补偿仿真时、我发现我无法理解某些参数。
如果 IO 和 RO 是输出电流和输出负载,那么它们是否没有与 Vout ( Vout= IO*RO)的直接连接?
此外、以蓝色标记的其他参数也不会出现在原理图上。
最棒的
Marc。 F