请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS56C215我们有关于 TPS56C215的问题。
数据表第21页
图29的电路具有 CFF (56pF)。
在数据表第22页 的表.5中、
当输出电压为0.6V 和1.2V 时、不会列出 CFF。
问题1.
当输出电压为1.0V 时、是否不需要 CFF?
问题2.
输出电压为1.0V
如果我们要改善瞬态响应、是否可以使用47pF?
此致、
西泽高郎