请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z655-R1 您好!
我从同一个 BQ20z655-R1电池中提取了2 *。senc 文件、相隔数天。
我被归类为黄金映像的初始*。senc 包含以下值:
resetdata (0x57):F209
WDresetdata (0x58):00E3
经过多次测试后、这些计数器增加到:
resetdata (0x57):FA0E
WDresetdata (0x58):00E5
对这些值的增加可能是合理的。 但是、我的观察结果是、如果我重新刷新我的黄金映像*。senc 文件、计数器值会发生变化。 刷新黄金映像会将值返回到:
resetdata (0x57):F209
WDresetdata (0x58):00E3
论坛中的其他地方描述、如果 BQ 器件被重新刷写"RESETDATA"和"WDresetdata"、则会保留该值。 这不是我看到的。
尽管技术参考确实将这些位置描述为 ReadOnly、但这些值似乎可以修改。
是否有方法将这些值清零以创建黄金映像文件?